结果:找到"立创EDA 物联网 单片机",相关内容1000条
- 【暑期训练营进阶班】导轨式多路开关-部分总结
- 先说一下,在进行这个训练之前,我没有做过物联网相关的项目,买过8266也只是用别人的程序做的粉丝显示器。这次机会让我有了一些收获,看到了更多的设计思路,人与人的设计是不同的,就算照搬也会有自己的想法在里面。训练为了安全推荐都DC5V供电,我在前段时间接触了一点点电源设计有关的,在以前翻车的基础上优化了一下,正常使用是没有问题的,至于更详细的参数,示波器在老家地下室,探头也只是普通的暂时就测不到了。所以我直接过载测试电源。选型也有讲究,做项目,稳定性,性价比,供货量,成本等等都得考虑,这次决定使用AT指令,从3080直接降到不可二次开发的3060,成本省了挺多。尽量选择自己熟悉的芯片,也尽力熟...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 物联网 单片机 发帖人:66ccff 发帖时间:2020-08-26 20:16:00
- 【暑期训练营进阶班】心得体会
- 这个暑期参加立创暑期训练营,自己学到了不少的知识,也获得了不少经验,看到了很多厉害的作品。非常感谢这次活动,提供了学习的平台,自己确实学到了不少知识。比如:电路设计上的细节问题,以前很少在意这些问题,这次活动,制版和调试过程中由于自己电路设计上的问题,耽误了不少时间。这是这次进阶班我的作品,基于EMW3080和STM32的物联网智能插座。通过连接阿里飞燕平台,实现远程控制,可以放在家里控制灯、饮水机等中小功率家用电器,可以用手机和天猫精灵控制。带一块0.96寸的OLED屏,主要用于显示系统必要的信息,比如:设备配网二维码、插座状态。预留DHT11/DS18B20接口,插上传感器即可做温度/湿...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 活动心得 物联网设备设计 发帖人:VCJ小猿 发帖时间:2020-08-26 16:06:00
- 【立创暑假训练营进阶班】获奖心得
- 获奖工程开源链接https://oshwhub.com/leichaolin/wu-lian-wang-ma-tuo-ju在这里我想用一句座右铭来表达我这个作品赢不赢无所谓,输不输得起才重要!我很意外这次能获得我们立创暑假训练营进阶班优秀学员,本想拿一个结业证书就行了,没想到还拿到了优秀学员。在这里我承认我的工程其实也不算特别优秀,我自己水平能力也有限,但是我在这次培训中认真学习了很多经验和意见,在方案设计的时候,我还用一个本子写了一面功能规划,正所谓笨鸟先飞。从之前工程自动布线,忘记敷铜,元件随便放(反正都能用的心理),到手动布线考虑高速信号,差分走线,过孔电感量等等一系列专业技能掌握。我...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 单片机 物联网 发帖人:小雷DIY 发帖时间:2020-08-26 15:27:00
- 【暑期训练营进阶班】物联网实战心得体会
- 暑假参加了立创举办的暑期训练营进阶班,’本次项目制作的是一个简单的物联网开发板,开发板板载了一个ESP8266-12FWiFi模组,使用手机连接阿里云物联网的生活平台,可以实现远程控制插座、灯等功能。开发板上还集成了一个0.96寸oled显示屏,以及配备了一个温湿度传感器,可以将数据传到阿里云平台,实现数据统计及监测的功能。OLED屏也可以实时看到数据使用MQTT协议连接上云,这次学习也让我更加熟悉了MQTT协议,知道了它大概的一个连接过程,而且各种指令我都是实战成功了的,这个对我的帮助很大,以后物联网很多都是是用MQTT协议的,至少我认为是入门了,以后多做几项目慢慢的就会熟悉的。一、基本功...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 进阶班 物联网 ESP8266 发帖人:努力学习的小陈 发帖时间:2020-08-26 15:13:00
- 暑期训练营进阶班参加心得
- 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- 电子芯立创EDA画图不求人12原理图中全局删除工具的使用
- 电子芯立创EDA画图不求人12原理图中全局删除工具的使用。选择编辑→全局删除。之后在弹出的对话框中选择要删除原理图全局当中的哪一类,在对应的类前打勾,当前选择元件。删除后的效果,其他类可以自己尝试。原文地址:微信公众号电子芯
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 原理图 PCB 单片机 发帖人:电子芯Main先生 发帖时间:2019-12-02 18:01:00
- 参赛作品《基于物联网的远程控制系统》
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):秦波2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):基于物联网的远程控制系统5.简要陈述您的idea和作品(必填项):实现单片机与互联网实时通讯,达到远程控制的效果,以智能家居为载体。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):MOS驱动、LCD、传感器、以太网模块等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):HT32F52352开发板、串口转以太网、WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。8.拟用到的EDA工具软件名称...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 单片机 互联网 发帖人:心迹难寻 发帖时间:2018-05-30 22:29:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回